This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358DR 输入电压问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563630/lm358-lm358dr-input-voltage-issue

器件型号:LM358


工具/软件:

我们公司使用此模型 LM358DR。 规格表显示该型号可由 3V 至 32V 供电。 然而、在我们的实际输入电压为 3V 时、程序无法启动。 启动需要 5V 电压。 您能帮助我们了解原因吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ping Lei、  

    这是 LM358B 的输入 VCM 电压要求。 如果使用的是 3V 直流、请确保输入和输出在线性区域内运行。  

    根据下面的原理图、该电路配置为比较器(运算放大器用作比较器)。 如您所见、根据数据表规格、两个输入中的输入 Vcm 范围都不在线性区域内运行。  

    如果 Vs = 3Vdc、则输入 Vcm 范围必须为 3V - 1.5V = 1.5V、或者输入 Vcm 必须为 GND 到 1.5V (LM358 额定电压为 0 到 70C、输入 Vcm 仅为 GND 到 1V)。 无论如何、 Vin+和 Vin-中的两个输入都必须在输入共模范围内运行。 否则、输入不会线性运行。 作为比较器、如果 Vin+> Vin-处于线性工作范围内、输出将饱和。 我认为这是你的问题。  

    这里是有关 LM358 相关运算放大器的应用手册、请查看以下链接。 请阅读有关此应用手册的内容。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf?ts = 1757407394208

     对于如此低的电压、最好为应用选择比较器。 某些比较器可在低至 1.4Vdc 的电压下运行、这款器件适用于您的应用。  

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/comparators/products.html#sort=358min;asc&

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前施加在此电路中、如果电源为 3.3V、则输出 0V

    电源:4V、输出:2.7V

    电源:5V、输出:3.3V

    请问这是否正常? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    当前应用于此电路中、如果电源为 3.3V、它将输出 0V

    由于 LM358 用作比较器、您必须告诉我在特定条件下 Vin+和 Vin-的输入电压是多少。  

    在第一种情况下、我认为输入信号可能超出输入 VCM 范围、并且由于该器件中的相位反转特性(我猜)、输出在 0V 时测量。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond