This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:如果通道处于 PLAY 状态、当一个通道中出现开路负载时、通道是否会进入 FAULT 状态?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563981/tas6754-q1-if-the-channel-is-in-play-state-when-a-open-load-happens-in-one-channel-will-the-channel-enter-a-fault-state

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

问题是:

1) 如果实时诊断被禁用且所有通道都处于 PLAY 状态。 突然一个通道发生开路负载、该通道是否会进入故障状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您启用实时负载诊断、则如果在播放状态下发生开路负载、通道将进入故障状态。  否则、它不会。

    此致、
    Gregg Scott