This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:具有差分输出的类似器件或设计

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849, INA851, RES11A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563580/ina849-similar-part-or-design-with-differential-output

部件号:INA849
主题中讨论的其他器件: INA851RES11A-Q1

工具/软件:

我熟悉 INA849。 我将其用作 VLF 和 LF 频段的低噪声放大器、适度的增益为 51。 我欣赏输入噪声 Vn 与平衡之间的关系、因为我的源阻抗并不总是很低。 我还欣赏超 β 晶体管带来的低输入偏置电流。 顺便说一下、我使用+/- 9V 电源为器件供电。

我正在考虑一种具有差分输出的新 LNA 设计、同时保持相同的输入噪声性能或更好。 我知道 INA849 和其他仪表放大器“前端“的简化原理图中配置两个运算放大器的架构、但我想寻求有关解决方案和/或注意事项的建议。 简单地说、采用与 INA849 前端引脚排列的器件的解决方案似乎很有趣、因为运算放大器和反馈电阻器将位于同一芯片上且匹配良好、我不需要高输出驱动能力、但我并不知道这样的任何器件。 你在吗? 第二种选择是在同一裸片上使用两个低噪声运算放大器(最好是超 β)、但我也不知道类似的器件。 第三种方案是将采用双封装的通用低噪声运算放大器置于独立芯片上、并以分立方式构建仪表放大器“前端“。 我知道这些电容器存在、但尚未确定哪款运算放大器最适合我的低噪声应用。 不管怎样、希望大家对此有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兰迪!

    INA851 中有一个与 INA849 类似的器件、具有差分输出。 通过利用 INA 输出级上的 0.2 增益、降低该放大器上的噪声增益、并通过输入级放大器提供更多的前端放大、您可以更大限度地提高输入参考噪声的性能、这些放大器具有更好的噪声性能。

    然而、TI 只有一种差分输出仪表放大器选项。 如果您想稍微增加一个自定义值、可以使用我们的精密电阻分压器 (RES11A-Q1) 来实现这一点。

    此致、
    Gerasimos