This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:在哪里可以找到用于机械 CAD 的 USB2ANY 分步文件?

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563393/usb2any-where-can-i-find-as-step-file-for-the-usb2any-for-mechanical-cad

器件型号:USB2ANY


工具/软件:

在哪里可以找到 用于机械 CAD 的 USB2ANY 分步文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、没有这样的文件存在。 我可以为您提供板的光板、从中可以找到安装孔或其他相关结构(请参阅下面的文件)。

    e2e.ti.com/.../HPA665B_5F00_Gerbers.zip

    原始外壳是 Serpac C10 Pocket 外壳 、具有用于 30 引脚接头、USB 和 BSL 按钮的定制孔。 我相信供应商有案例模型和电路板 DXF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的文件。
    我们可以从其中提取一个 dxf-File、然后我制作了一个简单的 PCB 3D。
    此致、Thomas