This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:使用 30 引脚连接器的 EVM

Guru**** 2627455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724EVM, LP5861TEVM, LP5867WCSPEVM, TPS65400EVM-678, USB2ANY, TLC6C5712EVM, TLC6C5816EVM, DAC8742HEVM, LP5860TEVM, PGA300, PGA900, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563299/usb2any-evm-that-use-30pin-connector

器件型号:USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件:TPS65400EVM-678TLC6C5712EVM、TLC6C5724EVM、 TLC6C5816EVMDAC8742HEVMLP5860TEVM、LP5861TEVM 、LP5867WCSPEVM PGA300、PGA900PGA305

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

如果可能、您能否提供一份使用 30 引脚电缆/连接器(而不是 10 引脚)的 EVM 列表(尽可能多)? TPS65400EVM-678 是同一个示例。

感谢您的支持。

此致、
Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与 EVM 规划团队合作、从 EVM 套件列表中提取包含 USB2ANY 的电路板列表。 一旦我有了列表、我就会提供给您。 您必须自行查看 EVM 并查看用户指南、了解哪些 EVM 包含或利用完整的 30 引脚接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne :  

    感谢您与我们的 EVM 规划团队合作、准备套件中包含 USB2ANY 的 EVM 电路板列表。 我们可以通过查看用户指南来确定哪些 EVM 包含或利用完整的 30 引脚接头。

    出于好奇心、您能否说明您正在准备的 EVM 列表是否包括需要单独购买 USB2ANY 作为 GUI 界面的 EVM 板、或者是否仅限于在购买时已在套件中包含 USB2ANY 的 EVM?

    此外、我们是否有任何数据或 EVM 列表使用 USB-2-GPIO2 并且可能会被下一代 USB2ANY 取代?  

    -

    Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有设计用于 USB2ANY 的每个 EVM 的数据库、但我们有一个材料管理数据库、用于跟踪 EVM 随附的配套板、并且我们有一个类似的 RoHS/REACH 合规性管理系统。  多年来、我们已经开始将 USB2ANY 从猫途鹰上排除、因此可能有一些 EVM 没有呈现、但 由于该平台在缺乏支持的情况下老化、2017 年之后使用该平台的人数较少、因此我认为以下列表非常代表了当前有意义的用途。

    • PGA970EVM — 使用 GPIO10/11
    • TLC6C5712EVM — 使用 PWM
    • TLC6C5724EVM — 使用额外的 GPIO
    • TLC6C5816EVM — 使用 PWM 和额外的 GPIO
    • TPS22993EVM-033 — 使用 5V 电源、GPIO9、GPIO8
    • TPS65400EVM-678 — 使用额外的 GPIO
    • DAC8742HEVM — 使用额外的 GPIO
    • LP5860TEVM — 使用 5V 电源和额外的 GPIO
    • LP5861TEVM — 使用 5V 电源和额外的 GPIO
    • LP5867WCSPEVM — 使用 5V 电源和额外的 GPIO
    • LP5864EVM — 使用 5V 电源和额外的 GPIO

    一些其他过时 EVM 可能使用了其他功能(I note PGA300、PGA305 和 PGA900 使用了 USB2ANY 30 引脚以及除 GPIO 之外的大量额外功能、但在“违规行为“后从在线供货中删除)。 我认为我们不关心过时的 EVM 的支持。 还有一些 EVM 包含 30 引脚接头和适配器、但只使用 I2C 等一些功能、我没有包含它们。

    如果您想确定自己查看列表、我附上了一个文本文件、其中包含这两个数据源中的所有 EVM。 一些电路板实际上并不是 EVM、只是用于旧接口的适配器或桥接板;一些电路板也不再出售。

    e2e.ti.com/.../boards-that-use-usb2any.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚刚注意到您对 USB2GPIOv2 的查询 — 我可以请求类似的查询,但我认为从该数据中没有太多要分析的信息。  USB2GPIOv2 提供与 USB2ANY 10 引脚排列兼容的 SMBus 实现方案。 可能有些器件依赖于 SMBus 或 PMBus 的警报线路、遗憾的是、该线路放置在不支持中断功能的 USB2ANY 引脚上、 但下一代平台可以轻松地为此用例分配中断引脚、而不是将该功能暴露给 USB2ANY 兼容层。 也许更复杂的问题是如何管理上拉电阻器、因为 USB2GPIOv2 显然具有四种可能单独的上拉实现方案(请参阅用户指南中的接口表 3.2) 。 我不确定谁取决于集成上拉电阻器的行为、但我怀疑、为了与下一代接口兼容、需要稍作修改才能包含板载上拉电阻器、这在大多数情况下不是一个可怕的负担、因此与上拉功能的向后兼容性可能不是一个严重的障碍。