This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:编解码器输出音量级别

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS2780EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562923/tas2780-codec-output-volume-level

器件型号:TAS2780


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在使用 TAS2780 并将其用作 DAC/放大器、但我们认为无法获得尽可能大的输出音量。

当前配置

  • CDS_MODE = 0x00(Y 桥,高功率打开) VBAT1S

  • AMP_LVL = 0x14(最大模拟增益)

  • DVC_LVL = 0x00(无数字衰减)

观察

  • 使用示波器在扬声器输出端测量时、我们看到的最大电压大约为VBAT1S。 这表明 Y 桥处于活动状态、但声级似乎仍低于预期。

问题

  1. 是否存在保护/限制器机制(例如,热保护,过流保护,欠压/电池跟踪保护、限幅器 可能会影响和降低产量? 我们应该读取哪些状态/标志寄存器来确认?

  2. 是否有其他寄存器可以限制输出电平AMP_LVL(尽管最大值和)DVC_LVL = 0x00

  3. 是否有任何推荐的检查清单来验证我们是否确实实现了最大输出?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    CDS_MODE = 0x00 且 VBAT1S 模式= 0x0 将启用 Y 桥并允许从输出获得最大功率。

    AMP_LVL 和 DVC_LVL 分别为 0x14 和 0x00 对于最大输出功率是正确的

    我认为这个问题是由于在我们的器件寄存器中启用 BOP 的方式造成的

    我们有用于启用和禁用默认禁用的 BOP 的顶层控制。 Book0 页 0 寄存器 0x1d (B0P0R0x1d) 位 1

    不过、4 级 BOP 中的每一级都有启用/禁用的控件、如果设置了此启用(默认情况下为)、我认为即使顶层控件为“禁用“、它仍然会产生效果

    BOP_DIS3 - B0P0R0x23 — 位 4。 将该寄存器设置为 0x10 以禁用

    BOP_DIS2 - B0P0R0x28 — 位 4。 将该寄存器设置为 0x10 以禁用

    BOP_DIS1 - B0P0R0x2D — 位 4。 将该寄存器设置为 0x10 以禁用

    BOP_DIS0 - B0P0R0x32 — 位 4。 将该寄存器设置为 0x10 以禁用

    我怀疑这是输出有限的原因。 抱歉、我今天在向您提供答复之前没有测试过这一点。 希望这是一个快速测试、您可以告诉我问题是否已解决。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以根据 B0P0R0x48 中的实时中断寄存器标志验证 BOP 是否有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、Arthur! 我认为、我们确实从产出中得到了最大的好处。  
    玩一下 EVM、我禁用了 BOP(如您提到的)、并将一切配置为相同以获得最大功率、同时我们将获得相同的输出。
    您能否确认、使用测试音调是从 TAS2780 获得最大功率的好方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco。  

    因为 TAS2780EVM 可被识别为 USB 音频器件。 您可以从 Windows 媒体播放器播放任何音频文件。  

    炎非常典型,是,使用正弦音量化峰值功率。  e2e.ti.com/.../SineWave_5F00_1kHz_5F00_0dBFS_5F00_30s.wav

    您可以使用此附加文件、它非常响亮、请注意。  

    有许多好的免费软件可用于生成任意信号进行测试。  

    Room EQ Wizard 和 Audacity 是我们常用的两种方法、它们有很多在线信息可供使用。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Arthur! 它已经有很大的用途Smiley