This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:适用于 6 Ω 3W 扬声器的放大器

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558827/tpa2012d2-amplifier-for-6ohm-3w-speaker

部件号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件:LM48511TPA2011D1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持、

我正在处理游戏音频聊天设备、正在寻找 D 类放大器。
我的扬声器的额定功率为 3W、6 Ω、并提供 102dB SPL (1000Hz @ 3.87Vrms、BK、10cm、3CC)

此外、我们的器件由锂电池 3.7V 标称电压供电、并且具有模拟输入。

您能提出合适的放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansar:

    低电压范围内模拟输入器件的最高功率选项为不具有升压功能的 TPA2011D1 和具有升压功能的 LM48511。
    由于您的电压约为 3.7V、因此使用升压型 LM48511 可能会更好。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 的答复。
    我的扬声器的额定功率为 3W、6 Ω、 在 1000Hz @时提供 102dB SPL 3.87Vrms 、BK、10 厘米、3 厘米

     TPA2011D1 是否 符合我的要求?  
    即使我使用 3.7V VCC、我的扬声器 在 1000Hz @时也能提供 102dB SPL  3.87Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansar:

    TPA2011D1 可支持最大 3.2W 的功率、但基于 4 Ω 和 5V VDD。 您可以在下面找到详细信息。

    在您的用户用例中、我认为您必须使用 5.5V VDD 对扬声器进行测试、以检查扬声器是否能够满足您的输出目标。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansar Ahmed:

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此案例。 美好的一天!

    此致、

    彼得