This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:关于寄存器 0x7D

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563435/tas6754-q1-about-register-0x7d

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

寄存器 0x7D 是状态读取寄存器。 位 2 至位 5 指示是否存储了通道 OUTM 软短路故障事件。 问题是:

1) 它是实时检测吗?

2) 什么是软故障事件?  电源短路或 GND 短路与此软故障事件之间有何区别?

3) 我们需要配置还是启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:对于寄存器 0x8e、它是实时检测吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    1) 它是实时检测吗?

    是的。

    2) 什么是软故障事件?  电源短路或 GND 短路与此软故障事件之间有何区别?

    软短路意味着在短缺点有一些电阻、可能高达 3 欧姆。 将持续出现短路电流、但不会触发 OC。

    3) 我们需要配置它还是启用它?

    似乎没有寄存器可以启用/禁用它。 只读故障报告寄存器。

    另一个问题:对于寄存器 0x8e、它是实时检测吗?

    是的。