This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA733:SPICE 模型申请–UA733CDR

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2675, OPA2354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563736/ua733-request-for-spice-models-ua733cdr

部件号:UA733
主题中讨论的其他器件:OPA2675OPA2354

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在 LT Spice 中进行仿真、希望为以下 TI 元件申请 SPICE (PSpice) 模型:

  1. UA733CDR –视频放大器

  2. CD4011UBM96 –CMOS 四路 2 输入与非门

  3. CD4536BDWR –CMOS 可编程计时器

您能否确认这些器件是否存在 SPICE 模型、或出于仿真目的推荐等效模型?

感谢您的支持!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    遗憾的是、我们没有这款器件的模型。 它是一个 非常旧的器件、已停产、没有很好的替代器件、因为它具有非常独特的架构。 虽然不是直接替代产品、但您可以考虑使用 OPA2675、也可以考虑使用 OPA2354 等器件。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的确认!

    您能告诉我以下器件 SPICE 模型的状态吗?

    1. CD4011UBM96  –CMOS 四路 2 输入与非门

    2. CD4536BDWR  –CMOS 可编程计时器

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    我无法在这些器件的产品页面上找到对应的 PSpice 模型。  但是、我会创建两个单独的 e2e、突出显示这些器件、以便相应的团队让他们确认他们没有使用这些器件的任何模型。  

    此致、

    Ignacio