This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:AMC3311-Q1 和 INA500A

Guru**** 2560790 points
Other Parts Discussed in Thread: INA500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563390/ina500-amc3311-q1-and-ina500a

器件型号:INA500
主题:INA500 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
在差分转单端放大器中、输入和输出之间的延迟为 25 μ s。 您能否告诉我们、是否可以使用相同的工具? 如果不是、请建议替代方案? 如需更多信息,请查看附加的图像 (VHV 和 V single_ended )。  

谢谢。此致、

Abdul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    您看到的是器件的过载恢复时间。 这是放大器退出饱和状态并返回到线性工作范围的时间量。 之所以会出现这种情况、是因为您的理想输出电压低于负电源轨。 INA500A 的传递函数为 ((IN+)-(IN-))*G + REF = Vout。 在本例中、G = 1、因此它只是 (IN+)-(IN-)+ REF = Vout。

    当放大器保持在线性工作范围内时、没有输入延迟。

    当移动输入方波以使 IN+比 V-低 100mV 时、您现在可以看到延迟。

    有多种方法可以解决这个问题。 当 IN-大于 IN+时、您是否需要具有线性输出?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    我对 你说的话有点困惑 “这是因为您的理想输出电压低于负电源轨而导致的。“

    “理想输出电压“(是指差分放大器的输出电压?) 不应摆动到设置为接地的 VEE 以下。 由于差分输入电压将处于该范围内、因此预期的输出电压开关将介于 0V 至 2V 之间。

    对于 3.7V 电源单电源轨和+2V 的最大差分输入电压、我是否超出 INA500A 的线性工作范围?

    我是否可以发送仿真文件供您查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdul、

    您应该可以通过单击“插入“>"图像“图像/视频/文件“、然后单击“上传“、向我发送模拟。 请参阅以下图片。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AMC311_5F00_V1.TSC
    尊敬的 Gerasimos:
    请找到随附的仿真文件。 请求查看并恢复。  

    谢谢。此致、
    Abdul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    我已经在您的电路中创建了一个理想的放大器模型、以便在没有电源限制的情况下展示您的输出在数学上应该是多少。 在输出应该变为 2V 之前、理想输出为 336uV。 根据数据表、这超出了 INA500 的线性输出范围 8.5mV。 因为放大器不处于线性工作范围内、所以您会看到过载恢复延迟。

    您可以通过向差分放大器输出添加较小的正偏置来避免这种情况。

    此致、
    Gerasimos