This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:INN 和 GND1 端子的接线、用于测量电路中的直流母线电流。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563574/amc1302-wiring-of-the-inn-and-gnd1-terminal-for-measuring-dc-bus-current-in-the-circuit

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC3302

工具/软件:

我使用 AMC1302 测量 0A 至 25A 的总线电流。 INN 端子和 GND1 端子始终在数据表中显示为已连接。 在我的电路中、IGBT“驱动器 GND“与“电源接地“相同。  

1.因此、通过在高侧串联一个感 应电阻器并将感应电阻器+电压端子连接到 INP 引脚,将电阻器 — 电压连接到 INN 和 GND(电源地)、我是否会将整个 Vbus 施加在小感应电阻器上?

2.如果我确实在感应电阻器上施加整个电压、使用 AMC1302 测量电流的规避方法是什么?

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanva:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  

    1.) 是的、根据直流母线电压、VCM 可能会成为一个问题。

    2.) 请参阅以下注释...

    对于电流原理图、我看到的问题是、基本上您会将两个 IGBT 都短路。  C_BULK 两端的电压是多少?  为了使此高侧应用正常工作、您需要为 VDD1 提供一个隔离式电源、该电源 比 M1 的漏极高 3.3V 至 5V。  如果移除 M2 R 和源极之间的接地连接、您可以通过将分流器放置在 LCR 负载的返回路径中、从而使用此电源配置进行低侧测量。   AMC1302 的一种可能替代方案是使用 AMC3302、它从低侧电源获取高侧电源轨。  查看该部分、让我们知道您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、我来看一下 AMC3302 部分。 此外、总线电压将为 350VDC 至 360VDC

    1)。 我也在查看低侧测量值。 但我不明白您的意思是“如果您移除了 R 和 M2 源极之间的接地连接“。 我将绘制一个修订后的原理图、我们可以阐明一下含义是否相同。

    2)。 我实际上也在研究设计全桥电路、我会附上一张采用 AMC1302 的低侧配置图片。


    如果全桥接器可以正常工作、请告诉我。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是接地符号 — 你有它在分流器的两侧,你只需要它在一侧。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白,谢谢!