This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:针对 AO 精度优化的 SCH 回顾

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562378/xtr111-sch-review-for-ao-accuracy-optimization

器件型号:XTR111


工具/软件:

对于某些输出值、AO 精度不满足千分之一的要求。 这可能与板级设计有关。 请帮助查看 optimizations.e2e.ti.com/.../XTR111AIDGQR_5F00_sch_5F00_review.pdf 潜在的板级设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    感谢您提供详细的原理图。  我将开始查看原理图、但与此同时、您能否进一步阐明问题陈述? 您发现哪些输出值存在精度问题? 如何测量准确度? XTR 的输出是直接测量还是该系统级测量?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashley:

       非常感谢!  我们的电路板上有 8 个 XTR111s。 我们使用台式高精度电流表来测量电路板端子的输出。 随附的是我们的测量结果。 如果您还需要了解其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您发送其他信息。 您能否详细说明 PWM 信号的来源、以及在进行输出测量时是否测量了输入?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashley
    PWM 来自 FPGA、我们尚未非常谨慎地测量 PWM、您能告诉我要测量 PWM 的哪些参数吗? 我会对它们进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    您能否在 TP66 上测量 XTR111 的电压输入? 和对应于所测量负载上的输出电压。  

    我想知道 PWM 信号源自何处、因为通常它来自 MCU 或类似的器件。  

    此致、
    Ashley