This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424L 可与 2 扬声器和 4 扬声器配置兼容吗?

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1, TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563645/tas6424l-q1-is-tas6424l-compatible-with-both-2-speaker-and-4-speaker-configurations

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6422E-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好

TAS6424L 是否可与 2 扬声器和 4 扬声器配置兼容?

如果我们连接 2 个扬声器、是否正常?

如果可以、这意味着 我们可以减少 4 个电感器、对吧?

我们是否需要配置 IC?  

BR

Muxia Zhang

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muxia、

    我们有可用于 2 通道运行的 TAS6422E-Q1。  TAS6424L-Q1 仅支持使用两个通道。  您需要确保未使用的通道已禁用直流诊断、并且它们从未启用。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    感谢您的答复!

    BR

    Muxia Zhang