This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF298-MIL:ESD 等级

Guru**** 2563430 points
Other Parts Discussed in Thread: LF298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559082/lf298-mil-esd-rating

部件号:LF298M
主题中讨论的其他部件:LF298

工具/软件:

您好、 好像已从数据表中删除了 ESD 等级表 LFx98x 修订版 C。 有人能给我提供此器件的等级吗? 我正在为客户执行 ESD 分析、该器件直接连接到潜在外露的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    我查看了 LF298 数据表的以前版本、但之前未看到此器件的 ESD 等级。 由于此器件的使用年限、 很遗憾、我们没有 ESD 等级或历史测试结果可以分享。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 SPICE 模型以便我可以在仿真中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    我们也没有该器件的 SPICE 模型。  您是否对实施有具体的应用问题?

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在对外露引脚连接到该器件的现有产品进行 ESD 敏感性分析(电路中也存在电阻器和电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    您测试的 ESD 电压高达多高? 是否担心 LF298 无法承受 ESD 测试?

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将分析 2kV HBM。  您能确认它能承受这一水平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    让我就您的问题与内部团队核实。 获得一些反馈后、我将在此主题中做出回应。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、  

    遗憾的是、我们没有支持数据来 确认特定的 ESD 等级。  

    此致、
    Ashley