This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV521:放大器论坛

Guru**** 2883460 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562039/lpv521-amplifiers-forum

部件号:LPV521


工具/软件:

尊敬的 TI:

我们目前使用 LPV521、并且增益和带宽太窄、无法使用。 您是否可以推荐 10MHz (至少 3-4MHz)并且可以与 LPV521MGX/NOPB 引脚芯片兼容?

此致、

美菱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    LPV521 是一款毫微功耗器件。 速度和功耗是放大器的直接权衡;较低的静态电流通常对应于较低的 GBW。

    您的应用是什么? 您是否能够提供建议所需的任何其他关键规格或特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美菱  

    感谢您的发布  

    遗憾的是、大多数采用 SC70 封装的放大器在引脚 4 上有输出、而毫微功耗 lpv521 在引脚 1 上有输出。 您是否能够调整布局以适应更常见的引脚排列? 这样您就可以选择更多的放大器选项。  
    Chuck  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9001T 是一款引脚与 lpv521 具有相同引脚排列的放大器、但其 GBW 仅为 1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我们使用 LPV521(请参阅上述电路) 生成脉冲信号以唤醒 CPU。  我们的要求是低功耗 (ok)、频率范围为 3-400Hz(首选至少 500Hz)、但我们发现 LPV521 增益带宽太窄、当所需频率范围内频率增加时增益会降低、因此 LPV521 不适合我们的应用。

    此时、我们已经制作了 PCB、很难调整布局以适应新版本。 您能帮我们检查 TLV9001T 是否适合我们的应用吗?

     

    将来、我们可以更改布局。 对于空间有限和上述要求、您可以推荐一种

     

    此致、

     

    美菱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、电路未连接、请尝试重新上传

    谢谢、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大块、

    这是电路。

    此致、

    美菱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 现在、什么是输入激励? 听起来您只是将低电平输入转换为输出端的方波。 在这种情况下、比较器可能是更好的选择。 因此、请分享输入波形的详细信息(示波器波形)、并确认我了解您的设计打算创建方波输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

     

    非常感谢您对我的问题的快速答复。

    我的应用是唤醒 CPU、以便在火车到达设备时进行监控。 器件输入来自蜂鸣器。 第一轮火车与铁路互动将唤醒我安装在轨道上的设备。  车轮相互作用的频率与轨道频率为 3-15Hz(最高达列车速度)、但轨道瞬态振动频率可为 50-400Hz。 蜂鸣器输入是来自滚轮冲击力的脉冲、运算放大器的输出需要是 0 至 1 的脉冲或信号、以唤醒 CPU。 运算放大器需要以响应 400Hz 的频率。 目前、输出降低时高达 20Hz 或 50Hz、无法在当前设计中唤醒 CPU。

    我们希望唤醒 CPU、因此需要 有一点高频响应(高达 400Hz,可以很高)。

     

    我们使用了 LPV521、但效果不佳。 因此、我们希望使用相同的布局/引脚芯片、但具有高频响应。 我希望现在的信息清晰明了、您可以推荐采用具有相同引脚和尺寸的新芯片吗?

    此致、

     

    美菱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、但老实说、我仍然没有完全按照您的说明进行操作。 无论如何、我们最好的选择是 tlv9001T、假设需要使用您共用的电路。 如果您有任何波形可供分享、很高兴进一步查看、看看我是否还有其他想法。  
    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,就是这样。 我们的输入波形是具有 3 至 400Hz 频率的脉冲或矩形。 只要从 0 到高电平、我们的输出波形也是脉冲形式。 如果您需要了解更多信息、请告诉我。 此致、美菱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    很抱歉错过了这个。 我再次通读了您的说明、似乎您希望运算放大器电路检测到上述波形并唤醒 CPU。 我在描述您共享的输入信号位于哪个节点时仍有一些问题、但我有几个后续问题。  

    如果所需的输出是 1 或 0、比较器是否更适合您的应用而不是运算放大器? 采用某种锁存比较器配置来检测第一个振动脉冲?

    至于运算放大器、还有一款具有相同引脚排列和 10MHz GBW 的器件: LMV721-N/LMV722 10MHz、低噪声、低电压、低功耗运算放大器。 尽管如此、我仍不确定理想输出脉冲是什么样子。 是否可以与我们分享唤醒 CPU 对输出脉冲的要求?