This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:在 CV 模式期间、交流/直流反激式转换器中出现恒定较高输出电压问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TL103WB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564500/lm358-constant-higher-output-voltage-issue-in-acdc-flyback-converter-during-cv-mode

器件型号:LM358
主题: TL103WB 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在设计一个输入电压范围为 90-264VAC、输出为 5V/3A 的交流/直流反激式转换器。 该电路用作电池充电器、能够在恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式下运行。 我只是测试 CV 模式、未连接负载。

我面临的问题是、输出电压的测量值始终在 7.5V 左右、而我预计该值为 5V。 反馈电路包含一个分压器 (R23、R28 和 R42)、从 LM358 运算放大器的输出 (VDD) 连接到反相输入(引脚 2)、R43 电阻器通过并联稳压器 (CJ431) 提供 2.5V 基准点的反馈。 与标准隔离式反馈设置类似、光耦合器连接在运算放大器输出和隔离式反馈部分之间。

在设计 CC-CV 反馈电路时、我遵循了使用 TL103WB (SLLA619) 的 TI 设计示例。

在 CV 模式下、我测量了 CJ431 基准(引脚 2)上的电压、它始终为 2.5V、这是正确的。 但是、无论 R42 中的电阻值 I 变化如何、电阻分压器 (R23、R28、R43) 上的电压始终约为 3.6V。 这种一致的电压可产生大约 7.5V 的输出、而不是所需的 5V。此外、我正在使用 NMOS 晶体管 (Q4) 来调节输出电压。 当我导通 Q4 时、输出电压会根据 R33 和 R37 而变化。 不过、在此阶段、Q4 关断、因此它不会对电路产生任何影响。

您能否帮助确定导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shah:

    请查看使用 TL103WB 设计 CC-CV 反馈电路的应用简报。  

     

    https://www.ti.com/lit/ab/slla619/slla619.pdf?ts = 1749623419175&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我不会将 LM358 用作开关电源应用的误差放大器。 如果您使用的是低成本运算放大器、我建议尝试 TLV2197-Q1 或类似的运算放大器、或改用 TL103WB。 LM358 中存在不适合开关应用的相位反转问题。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf?ts = 1757570798460

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您以前的帮助。 我已经使用 LM358 运算放大器设计了 PCB、我计划使用 TL103WB 构建下一个版本、以提高精度。

    目前、使用 LM358 可以在 CV 模式下实现 5V 输出、如图所示。 但是、输出电压中存在过多的噪声。 我不确定这种噪声是由电磁干扰还是相位反转问题引起的。 我已经尝试将电容值(我的原理图中的 C13 和设计图中的 C46)更改为 100nF 和 470nF、但问题仍然存在。

    我的第二个问题是关于为恒流 (CC) 环路设计电阻分压器、特别是 R44 和 R45。 IC 电压为 5V、最大电流限制为 2.5A。 检测电阻 (Rsense) 为 15 毫欧、电流 (IO) 流经它。 如何选择 R44 和 R45 来正确设置此配置中的电流限制?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shah:

    [报价 userid=“621662" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564500/lm358-constant-higher-output-voltage-issue-in-acdc-flyback-converter-during-cv-mode/6025234 ]我已经尝试将电容器值(我的原理图中的 C13 和设计图中的 C46)更改为 100nF 和 470nF、但问题仍然存在。[/报价]

    C13 是作为积分器的误差放大器补偿、它可能不是主要误差源。 我在原理图中没有看到 C46。 请澄清。  

    开关中 12Vdc 和 GND 噪声的纹波电压是多少? OUT2 噪声可能通过两个节点耦合。 您可能需要过滤掉 12V 直流的高频噪声、并确保系统端接至单个接地点(机箱处的星形接地连接)。  

    12V 节点应具有大约 10mVpp 范围的纹波电压、并在节点处具有低开关噪声。  

    我的第二个问题是如何设计恒流 (CC) 环路的电阻分压器、特别是 R44 和 R45。 IC 电压为 5V、最大电流限制为 2.5A。 检测电阻 (Rsense) 为 15 毫欧、电流 (IO) 流经它。 如何选择 R44 和 R45 来正确设置此配置中的电流限制?

    您当前的描述不清楚。 最好给我发送一个原理图。  

    R45 = 510 Ω、R44 = 24k Ω-> R45||R44 = 500 Ω。  IC 节点= 5V 直流?  如果是、则引脚 5 应该为 102mV。 此基准必须稳定、您应该使用 C20 对基准信号进行大量滤波。 该 Vref 决定了恒定电流设定点。 您正在最大程度地 峰值电流检测? 如果这是 CC 模式、您可以考虑使用中点斜率检测方法来降低纹波电流噪声。  

    您使用的是哪个 PWM 控制器? 我们专门负责设计优化的开关电源团队会为您提供帮助。 误差放大器信号连接到 PWM 控制器、用于在 CCM 或 DCM 中调节功率条件(CV 或 CC 环路)以及其他控制参数。 我们在团队中为运算放大器产品提供支持。  

    此致、

    Raymond