This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL022:出厂更改后的器件特性过于不同。

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564700/tl022-the-characteristics-of-the-devices-after-the-factory-change-are-too-different

器件型号:TL022


工具/软件:

您好的团队、

出厂变更后、器件的特性存在显著差异。
是否有任何更新数据表的计划?
我们确认的具体差异如下:
・μ s 压摆率:0.5V→4.3V
・μ V 噪声水平恶化了约 3dB
・死区变得更小

是否有更接近原始数据表的推荐器件?
所更改的器件在评估层面上是不可接受的。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    我给您发送了一封私人消息、可以在 E2E 论坛上进行讨论。 在 E2E 上查看您的消息部分、我们可以继续对话。  

    此致、  

    Chris Featherstone