This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:与 USB2ANY 的 RFFE 通信

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LM8335, LM3279, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562455/usb2any-rffe-communication-with-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LM8335LM3279MSP430F5510

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1) USB2ANY 是否支持 th RFFE 通信?

2) 我们必须验证 USB2ANY 是否进行 RFFE 通信。 TI 是否有任何参考设计或 EVM 套件、用户可以快速测试 USB2ANY 以进行 RFFE 接口通信?

-

Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、USB2ANY 支持 RFFE 的某些子集、如 API 参考文献所记录。 我自己从未使用过它、我不确定。

    LM3279 或 LM8335 似乎是最好的赌注。 我怀疑以 USB2ANY RFFE 为目标的大多数器件目前都已使用了十多年。 我将在这一主题上链接相关支持、也许他们有更多的见解。

    关于下一代平台与 USB2ANY 的向后兼容性、我认为内部没有任何团队会因缺少 RFFE 而受到严重影响。 再次重申、我们将与产品所有者确认上述器件、但在我看来、用例似乎已经过时或可通过替代方法解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek Payne 、 你太棒了! 您真正理解交易中的许多不成文的言辞和顾虑。

    只需在此处添加我的 LM3279 和 LM8335 分析作为参考。

    1) LM8335 评估模块 (https://www.ti.com/tool/LM8335EVM) 具有一个 用于 USB 转 RFFE 通信的内部 MCU (MSP430F5510)。  

    2)  LM3279 评估模块 (https://www.ti.com/lit/ug/snou093/snou093.pdf) 将 LM8335 EVM 用于 RFFE 通信和 GUI 接口。

    以上几点可以解释为何 LM3279 和 LM8335 所有者/用户可能对下一代 USB2ANY 平台的 RFFE 通信支持不感兴趣。

    -

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM3279 是一款很旧的器件、正如 Derek 所说、用于控制 EVM 的 GUI 是使用 LM8335 RFFE 接口评估模块将 USB 转换为 RFFE。 因此、无需 USB2ANY。

    较新的降压转换器通常使用 I2C 控制、而 EVM 的 GUI 则使用 USB2ANY。 例如、请参阅 https://www.ti.com/tool/TPS62866EVM-051

    我不知道采用 RFFE 接口的较新转换器。

    此致、

    Andreas。