This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226AIDGSR 审阅原理图

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564502/ina226-ina226aidgsr-review-schematic

器件型号:INA226


工具/软件:

您好、支持团队

我们的客户使用的 INA226 如下图所示、有任何疑问吗?

  • VIN+是否连接到 12V 电源 V_12V_PRIMARY?
  • VIN-是否连接到 V_12V_PRIMARY_R1_R2_BOSS_OCP?

如有任何建议、请向我咨询。

谢谢、

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    总体而言、原理图看起来不错、只是确保 SDA 和 SCL 线路上具有上拉电阻器。 VIN+可以连接到 12V、因为 INA226 是 36V 器件、因此没有问题、我不确定 Vin-到  V_12V_PRIMARY_R1_R2_BOSS_OCP 的含义。  V_12V_PRIMARY_R1_R2_BOSS_OCP 是否为负载?

    此致、
    Mallika Senthil