This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562654/tas5805m-tas5805m

器件型号:TAS5805M


工具/软件:

我正在实施单声道模式、分析这些原理图时、我有以下疑问:通常、您会按以下方式桥接两个通道:OUT A+、OUT B+、OUT A-以及 OUT B-。 这样电流会翻倍。 但是、此原理图执行了另一种耦合: OUT A+ 与  OUT A-短接在一起、  OUT B+ 与  OUT B-短接在一起! 我想数据表上的原理图是正确的、但有人能确认这一点并解释逻辑吗? 它是否与 I2C 配置有关? 当然、EVM 的立体声音响效果无懈可击、一定要提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    我没有看到您提到的原理图。 对于单声道模式、您是指前置滤波器 PBTL 还是后置滤波器 PBTL?  PBTL 运行模式用于描述一种运行、其中器件的两个输出彼此并行放置、以提高器件的供电能力。 在 TAS5805M 器件的输出侧、可通过称为前置滤波器并行桥接负载 (PBTL) 的配置、在滤波器之前完成对器件的求和。 但是、两个输出可能需要在输出滤波器的电感器部分之后合并在一起。 这样做确实需要两个额外的电感器、但允许使用更小、更便宜的电感器、因为电流是在两个电感器之间分配的。 此过程称为后置滤波器 PBTL。 在 TAS5805M 器件的输入侧、PBTL 放大器的输入信号是 I2S 或的左帧
    TDM 数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表中的原理图。 如您所见、针脚 23 和 26 分流在一起、因此 A+分流到 A-...是否正确? 从逻辑上讲,它没有太大的意义...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    是的。 在该配置中、两个半桥并联放置、以提供两倍的电流并降低输出 MOSFET 的 RDS (on) 或导通电阻。

    此致

    彼得