This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:完整输出范围

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3016, TLV1871, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564675/tl3016-full-output-range

部件号:TL3016
主题中讨论的其他器件: TLV1871LM311

工具/软件:

我对这个简单问题深表歉意、但无法从规范中分辨出来 、并且该器件可以单端运行、因此我不确定。  有人能告诉我、输出是使用+/-电源从+5V 摆动到–5V、还是仅使用+5V 到 0V?  我有一个标准 TTL 信号、需要将其转换为 0V 至–5V 信号、具有尽可能锐利的边沿和尽可能小的传播延迟。  这基本上就是我要实现的目标。  感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TL3016 输出将在 GND 引脚和 VCC 引脚之间摆动。

    因此、如果您在 VCC +=+5V、VCC =–5V 和系统接地端 GND 的情况下为其供电、则输出摆幅将为 0 至 5V。

    如果将 VCC 和 GND 接地、并且 VCC +为+5V、则处于单电源模式、输出摆幅将为 0V 至 5V。

    但是、如果在±5V 双电源中将 GND 连接到 VCC、则输出仍将尝试摆动到 VCC +、因此理论上输出应该为+5 至–5。  

    因此、如果输入也为负值(挂起到 GND 以下)、则无法使输出摆幅为 0 至–5。

    可以容忍多大的传播延迟? 我们确实有一些器件可由双电源供电、摆幅为 0 至–5。

    请参阅 TLV1871、它是推挽式、具有独立的输出电源、但稍慢一点、只有 60ns。 对于该器件、您可以将 VCCI 设置为+5V、将 VCCO 设置为 GND、并将 VEEI = VEEO =–5V。 那么输出摆幅将是–5 到 0V。

    还有一个具有“悬空“晶体管输出的 LM311、可将冷下拉至–5V(发射极至–5V、集电极上拉至 GND — 请参阅图 25)。 请注意、由于反相、您将必须反转输入逻辑。

    我认为 TLV1871 是最简单的解决方案。