This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:Vcc 高于额定性能时的性能

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562530/mpy634-performance-when-vcc-is-higher-than-the-rated-performance

部件号:MPY634


工具/软件:

您好的团队、

是否建议在 Vs=±16V 的情况下使用 MPY634?

您能告诉我哪些规格受此影响吗? 它是如何影响的?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:  

    MPY634 可在高达 ±18V 的电压下工作、但我们无法保证电气特性(最小值/最大值)中的性能在 ±15V 以上。 如果客户选择使用 ±16V 电压、则可能会出现偏离电气特性表的情况。  

    您是否详细了解了该用例的用途?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们将通过电子邮件离线此主题、因此我将以“TI 认为已解决“的身份关闭此主题。  

    此致、
    Ashley