This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:纯正弦波功率放大器

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563713/lm48100q-q1-pure-sine-wave-power-amplifier

器件型号:LM48100Q-Q1


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我正在寻找一个合适的器件、以便能够在 50Hz 下向感抗为 8.3mR 的负载产生 1A 峰值电流脉冲。
单个 5V 或 12V 电源就很合适。
我不想使用 PWM、而是提供模拟输入、例如来自 DAC 的输入。
我考虑的是 AB 类、但我找不到合适的器件来控制外部 MOSFET。
其他想法是最受欢迎的。  

此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    运算放大器团队的解决方案是否有帮助?  没有带有外部 MOSFET 的音频放大器。  LM48100Q-Q1 可能能够满足您的需求、其短路电流为 1.4A 并使用 5V 电源。

    此致、
    Gregg Scott   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的答复。
    LM48100Q-Q1 只是我选作示例的器件。
    AD 有一个偏置驱动器 LT1166 看起来很有趣,但是需要很多部件和双电源。
    我想使用单个 5V 电源。
    无 PWM。 我需要使用模拟输入电压、以便能够以非常低的频率向电感负载产生 1A 正弦波。  
    希望在不达到过流保护或信号失真的情况下控制流入负载的电流。
    概念图如下所示。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您是否需要绘制的单端输出、或者是否可以使用 LM48100 中的 BTL 输出?  对于单端电源、应该使用 BTL 输出。  这样就不再需要大型串联电容器。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    我已向您发送了一封友谊请求和私人电子邮件。 希望我们离线讨论。

    此致、Joe