This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:空闲温度

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565009/tas6424-q1-idle-temperature

器件型号:TAS6424-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424TAS6424E-Q1》

工具/软件:

我正在开发一个使用 TAS6424 的项目。 我有两个通道:一个通道处于单端模式、另一个通道处于 BTL 模式。 我的问题是、散热器空载的情况下变热并达到 42°C 是正常的吗? 我的散热器为 40x50x15mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niccolo,

    您无法在单端模式下运行通道。  此音频放大器必须以 BTL 模式或 PBTL 模式运行。  校正此项、然后我们可以查看器件是否出现 18 度温升。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是错的、我的意思是我有一个 BTL 通道、另一个 PBTL 通道、其中我在两个数字输入上都有相同的 I2S 通道、 以便将 L 通道和 R 通道分开、 我附上了原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niccolo,

    首先、由于我漏掉了这个问题、不建议以开路负载运行 TAS6424E-Q1。  我还假设您在通道 1 和 2 上正确设置了 PBTL 模式。  您还需要中止并禁用通道 3 上的直流负载诊断。  它将在未使用的通道上连续运行、您不希望这样做。  应该将 C30 和 C31 更改为 4.7uF。  这些值应是自举电容器的 2 倍。

    此致、
    Gregg Scott