This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171AIMX/NOPB 存储温度?

Guru**** 2527080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563948/lm7171-lm7171aimx-nopb-storage-temp

器件型号:LM7171


工具/软件:

客户正在寻找  LM7171AIMX/NOPB 的存储温度为–55 或更低的值。 规格不在数据表中。 该器件的贮存温度是否为–55°C 或更低?

如果否、那么是否有更新的备用器件可以执行相同的功能?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    是的、该器件可存储在最高–65°C 的温度下 我将其与与该器件属于同一系列的另一款器件进行比较、因此我认为不存在–55°C 的问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TI 团队!