This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:TL062I

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TL062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566290/tl062-tl062i

器件型号:TL062


工具/软件:

我们的许多产品中都使用 TI 的器件型号 TL062i。  我们最近推出了一款使用同一芯片的新产品、遇到了噪音问题。  经过进一步调查、我们发现 TI 早在 2023 年就将输入端的噪声规格更改了。  我们未收到有关此变更的通知。  TI 在对其产品进行任何更改时是否会发出 PCN?   

在这种情况下、您的器件型号 TL082i 已解决我们刚刚投入生产的新产品的问题。

工程部门需要澄清为什么规格变更未发布给客户。

谢谢、

Cindy Hartley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:  

    工程部门需要说明为什么没有向客户发布规范更改。

    PCN 已于 2023 年 7 月在 TL062 中发布。 您观察到的问题可能与 PCN 之后的 TL062  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5485/PCN20230713001.1.pdf

    在这种情况下、您的器件型号 TL082i 解决了我们刚刚投入生产的新产品的问题。

    TL082i 还针对晶圆制造厂的变更发布了 PCN。 PCN 之后的版本于 2023 年 3 月之后发布。 我不知道您是使用 PCN 之前还是 PCN 之后的产品。 您可以从生产日期代码中看出、45 后跟一个字母作为示例、其中 45 表示器件于 2024 年 5 月制造。 制造厂变更之前的生产日期代码可能是 2023 年 3 月前后。  

    如果我们回答了您的问题、请告知我们。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们没有在这里显示 TI 的 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:  

    PCN 通常发送给所有 TI 客户。 我不知道这些 PCN 的发送时间、方式和发送地点的详细信息。 但是、文件应在 PCN 日期前后发送、 变更影响装运之前最多应在 30-90 天内发送。 例如、这些 PCN 被发送给 TI 分销商、所有 TI 客户也通过直接电子邮件或门户通知发送。  

    我们是应用程序支持团队、在流程中没有可见性。 它由 TI 的不同团队处理。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond