This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701:反极性保护

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566207/tlv3701-reverse-polarity-protection

器件型号:TLV3701


工具/软件:

您好!

我没有找到相应的答案、因此我必须在这里提出这个简单的问题:

当用于为器件供电的电池被客户反向时、器件的反极性是否受到保护、以便可将其用作输入过压保护比较器?
还是我们以前必须添加另一个保护电路?

我们将使用 SNOAA20 中概述的电路以及双通道 P 沟道 MOSFET、在过压检测背后为我们的电路额外实现反极性保护。
但现在我们必须知道 TLV 本身是否能够处理反极性、否则我们必须在比较器之前添加另一个 p 沟道 MOSFET 组合来保护它。

我已经测试过它是否像数据表中一样工作、提到它具有 RPP、但由于绝对最大额定值中没有+-符号、我想问您是否可以像我们这样确认它是否可以使用?

提前感谢大家、祝大家愉快、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    只有电源引脚具有高达–18V 的反向电压保护。

    输入引脚不能低于 V-(它们将被 ESD 单元钳位到 V-)。

    大分压电阻应将输入电流限制在反向电源下的安全水平。

    在反向期间、输出将为高阻态、但 ESD 二极管钳位到 V-。

    原始应用手册不是针对反向电压设计的、并假设比较器处于活动状态。 您可能还需要在栅源极之间添加一个额外的上拉电阻器(与 Z2 并联)、以确保 VGS 在比较器输出悬空时反向期间为零。