This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901:共模电压和输出电压

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564365/lm2901-lm2901-common-mode-voltage-and-output-voltage

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件:LM339LM339LV

工具/软件:

在数据表中、其说明如下。
共模的上限
电压范围为 VCC–1.5V;不过、一个输入可能超过 VCC、只要另一个输入保持在共模范围内、比较器就会提供适当的输出状态

但当我进行测试时、会得到其他结果。
测试条件是一个输入 (IN-) 超过 VCC、其他 (IN+) 输入不超过 VCC。
测试结果不低、电压继续流动。

我写这篇文章
我想知道此器件是否有问题、或者是否有其他原因。
我期待尽快收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyunwoo、欢迎来到 TI e2e 论坛

    测试条件是一个输入 (in-) 超过 VCC、另一个输入 (in+) 不超过 VCC。

    在室温下、IN+必须(在共模范围内)小于 VCC 至 1.5V。 则输出将为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我编辑这篇帖子如下,因为我之前的解释不是很清楚。

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    在数据表中、其说明如下:
    “共模电压范围的上限为 VCC  +–1.5V;但一个输入可以超过 VCC、只要另一个输入保持在共模范围内、比较器就会提供适当的输出状态“

    但当我运行仿真时、会得到另一个结果。
    仿真条件是一个输入 (IN-) 超过 VCC - 1.5V、其他 (IN+) 输入不超过 VCC - 1.5V。
     仿真结果中比较器的输出是 Vcc 和接地电压的中间电压。

    在本例中、VCC 为 3.3V、一个输入 (IN-) 为 2.1V、另一个 (IN+) 为 1.2V、因此我预计  仿真 结果中比较器的输出 为低电平 (0V)。
    但同时结果中比较器的输出为 1.65V。

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    这个问题与仿真有关、而不是实际的实验。 比较器的 SPICE 模型似乎不能反映数据表中的说明、因为数据表允许一个输入只要另一个输入保持在共模电压范围内、就可以达到 VCC。

    这似乎是 SPICE 模型中的一个错误。 我不知道您是否可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyunwoo,

     模型具有此文本  

    *错误条件:
    *如果输入超出建议的输入电压范围,输出将浮动到 1/2 Vs
    *如果电源电压超出建议的电源电压范围,输出将浮动到 1/2 Vs
    *实际设备不会这样做。

    这意味着警告仿真电压出现了问题。  

    [报价 userid=“670340" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564365/lm2901-lm2901-common-mode-voltage-and-output-voltage/6028805 ]其他 (in+) 为 1.2V

    如果此电压固定为 1.2V、则此应用良好。 在我看来,只有两个超出范围应该做到这一点。

    以下是一款 Tina 经典模型、不会尽力为您提供帮助。  

    e2e.ti.com/.../LM339_2C00_LM2901-Classic.TSC

    这里是文本中的模型、非常有限。

    * LM339 电压比较器“宏模型“ SUBCIRCUIT
    *使用零件版本 4.03 于 03/07/90 14:17 创建
    *反向(不适用)
    *连接:非反相输入
    *|反相输入
    *||正电源
    *|||负电源
    *||||集电极开路输出
    *|||
    .SUBCKT LM339 1 2 3 4 5.
    *
    F1 9 3 V1 1
    IEE 3 7 DC 100.0E-6
    VI1 21 1 DC .75
    VI2 22 2 DC .75
    Q1 9 21 7 Qin
    问题 8 22 7 Qin
    Q3 9 8 4 QMO
    第 8 季度 8 4 QMI
    型号 Qin PNP (IS=800.0E-18 BF=2.000E3)
    .model QMI NPN (IS=800.0E-18 BF=1002)
    .model QMO NPN (IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=807.4E-9)
    E1 10 4 9 4 1.
    V1 10 11 DC 0
    Q5 5 11 4 QOC
    .model QOC NPN (IS=800.0E-18 BF=20.29E3 CJC=1E-15 TF=942.6E-12 TR=543.8E-9)
    DP 4 3 个 DX
    RP 3 4 46.3E3
    .model DX (IS=800.0E-18)
    *
    结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hynwoo、

    该模型故意不对范围内具有一个输入的“功能“进行建模。 这是因为、在任一输入引脚上施加的电压从技术上超出数据表规格 (VCC 2V)。

    “one input in 'features“(在'功能'中输入一个)不是保证的参数。 这是典型的预期行为、但不能保证其行为。 我们不想鼓励依赖未指定的行为、因此我们通过在模型中标记错误来遵循保守的路线。  

    请参阅 LM339 系列的第 6.7 节(和警告)应用手册:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    如果输入范围存在问题、请考虑使用 LM339LV、该器件具有轨至轨输入、并很乐意接受上述输入电压。