This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:在电源电压的一半下获得 3.3V 单电源 Vref、以进行完整的轮式应变仪测量。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA197, TLE2426, OPA333, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565027/ina333-obtaining-a-single-supply-3-3v-vref-at-half-of-supply-for-a-full-wheatstone-strain-gauge-measurement

器件型号:INA333
Thread 中讨论的其他器件: OPA197TLE2426OPA333OPA320

工具/软件:

我尝试设计一个差分放大器 (INA333) 和缓冲电路 (OPA197)、在需要通过 6 英寸导线将模拟信号传输到微控制器上的 ADC 之前、该电路将测量应变仪并对其进行调节。  

我当前的设计使用 ADR4533 降低+5V 线路电压、以便为轮石桥提供+3.3V 精密激励电压。

然后、我使用 INA333、其 V+处为+3.3V、GND 为 V-。 由于 TLE2426 的最小 Vi 为 4V、因此我需要帮助确定如何提供一半的+3.3V 基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该补充一点、对于我的应变仪、我们可以假设它只会沿一个方向承受压力、因此我不必考虑+和 — 电桥输出摆幅。 话虽如此、我能否假设电压差分摆幅将在+mV 正范围内、将 Vref 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Forrest、

    感谢在 E2E 上发帖! 从根本上说、您可以通过缓冲电阻分压器独立执行与 TLE2426 相同的操作、具体取决于您的应用条件。 如果您只期望单向应变、那么偏置基准电压仍会带来好处、因为在低应变下会遇到“死区“。 尽管 INA333 具有轨到轨输入 CM 范围、但输出只能相对于电源轨摆动(最坏情况下)50mV、而 GE 规格与任一电源轨的额定电压仅为 100mV、因此您的最高线性度范围将为 100mV 及以上。

    可为 INA333 提供像缓冲分压器这样简单的器件、并且根据您的精度/噪声要求、您可以相应地选择缓冲放大器。 由于 INA333 的增益已经为 100、这可以放宽缓冲放大器所需的规格、因为 INA 输入级很容易成为您的主要误差源。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos,

    感谢您的答复! 我听从了您的建议、选择使用 OPA333 和分压器为 INA333 提供缓冲式+500mV 基准。 我还选择了一个 OPA320 来缓冲 INA 的输出、以便在需要穿过 6 英寸导线之前对其进行调节。  

    这是我的第一个 应变仪特定电路、因此我非常感激在元件选型方面有任何反馈意见;我已附上我的原理图以了解详情!   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Forrest、

    Gerasimos 今天是出来,但明天会回来。  

    谢谢您、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Forrest、

    当我离开办公室的时候,很抱歉耽误了我的时间。 我有以下意见。

    1. 请注意分频器的数学运算、如果您需要快速检查、请随时使用 模拟工程师计算器。 该选项提供分压器数学运算快速仔细检查、并填充标准电阻值。
    2. 对于基准电路、请注意运算放大器的容性负载驱动能力。 从 TI 高精度实验室有关稳定性的视频系列中、您可以将过冲与相位裕度相关联。 从 OPA333 数据表可以看出、在单位增益下、负载电容为~250pF 时、过冲为~22%。 因此、任何大于该值的容性负载都将具有较小的相位裕度。 您可以通过减小电容值或在 OPA333 的输出端添加隔离电阻器来解决此问题。 有关如何选择隔离电阻器阻值的信息、您可以按照 此高精度实验室视频中的步骤进行操作
    3. 唯一需要注意的是很小、但我会将元件型号稍微远离元件值。 快速浏览一下我认为 INA333 的输入电阻器是 21k 和 11k、但我后来意识到这些是 1k 的 R2 和 R1。
    4. 则必须注意这一点。 我会推荐一些 ESD 保护二极管。 如果不是、不用担心。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的信息和提示非常有用、感谢您的回答!