This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000RQEEVM:更改为不带内置光电二极管的 IR 激光器时。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000RQEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565854/lmh13000rqeevm-when-changing-to-an-ir-laser-without-a-built-in-photodiode

器件型号:LMH13000RQEEVM


工具/软件:

你好

如果我们要从 AMS-OSRAM 的 V105Q121A-940 更改为另一个没有内置光电二极管的 IR 激光器、LMH13000RQEEVM 上的光电二极管部分将保持打开状态。
在这种情况下、是否仍可以向 IR 激光部分输出信号?

此致、
田中聪美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Satomi San,

    是的、您可以这样做。 光电二极管部分和激光二极管部分在  LMH13000RQEEVM 中独立工作。 因此、您可以保持光电二极管部分打开、同时仍为 IR 激光器供电以发送其光输出。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant San:

    感谢您的快速响应。
    你的详细解释非常清楚,我现在明白了。“

    此致、
    田中聪美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。 现在我要结束这一主题。