This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:VCA822:元件之间的增益差值

Guru**** 2833975 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561701/vca822-vca822-gain-difference-between-components

部件号:VCA822


工具/软件:

您好:

我正在设计一个电路板、其中相同的信号由两个相同的冗余 VCA822 放大器放大。
G = 10、Rf = 1k、Rg = 200R
然后比较这些放大器的输出。
我正在使用–0.8V < VG < 1V 范围。
在 VCA82 数据表中、我可以读取最大 2.2dB 的增益偏差 所以放大偏差为 ar;28%(A = 10^(2.2/20)= 1.28)

28%的偏差非常大、难以实现比较。


这些 2.2dB 增益变化代表什么?
增益的非线性度与控制电压 VG 的函数关系成正比。
或元件之间的增益差?

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillippe:

    我将通过星期一联系您。

    此致
    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant、

    有什么新消息?

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    对迟迟未作出答复表示道歉。

     整个温度范围内增益偏差 2.2dB 的最大规格包括所有误差(失调电压,线性度和符合性误差)、由于制造过程中的不匹配和工艺变化而可以引入这些误差。 在这两个器件的温度和 VG 保持不变的情况下、实际误差将比此数字小得多。

    此致
    Anant