This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:无法打开仿真文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554102/opa857-not-able-to-open-simulation-file

器件型号:OPA857
Thread 中讨论的其他器件: THS4541

工具/软件:

您好:

我们计划在新设计中使用 OPA857 IC。

我下载了 OPA857 仿真文件并尝试在 PSpice for TI 中将其打开、但得到了以下错误。

您能帮助解决错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

     您是否可以尝试以下方法:

    1. 打开 PSpice for TI
    2. 搜索 OPA857
    3. 右键点击 OPA857 器件名称
    4. 点击 Open Model Test Circuit
    5. 点击 OPA857 PSpice Model

      然后、将打开一个新工程:

     打开 Page1*

     请告诉我们上述方法是否适合您。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误弹出窗口创建新工程时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    我能够获得一个文档、其中介绍了您可以尝试的不同调试步骤。 似乎这是一个系统错误,而不是我们的电路文件太多的错误。

    此致、

    Ignacio

     e2e.ti.com/.../COM-Wrapper-and-Server-Busy-error.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以管理员身份运行安装程序、然后即可正常运行。

    我们计划根据下图使用 OPA857 和 THS4541。

    考虑将 OPA857 增益设置为 5K。

    我的问题是:我们的输入电流范围是 50uA 至 1000uA。 在这种情况下、两个 IC 输出引脚上的输出量是多少?

    能否将 THS4541 差分输出 (OUT-和 OUT+) 连接到 STM32U585 ADC 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

     我很高兴它现在正在工作、感谢您分享此修复程序。

     对于您的问题:

    1. 我们的输入电流范围为 50uA 至 1000uA。 在这种情况下、两个 IC 输出引脚上的输出量是多少?
      1. 采用 3.3V 电源时、OPA857 的输出动态范围为 1.2V。该 1.2V 摆幅对应于高增益配置中 60µA 和低增益配置中 240µA 的最大输入电流。 因此、我建议在低增益配置中使用 OPA857。 但是、放大器将开始在 240uA 及以上饱和、这意味着可用输入电流范围为 50uA 至 240uA。 低增益配置下、50uA 时的输出电压将为 250mV、而 240uA 时的输出电压将为 1.2V。

      2. 添加负载时、输出电压将衰减、因为存在内部串联输出 25 Ω 电阻器。 “在 500 Ω 差分负载下、负载产生的衰减为 0.83dB、这会影响整体跨阻增益。 由于负载衰减、20-kΩ 跨阻增益降低至有效 18.2kΩ、而 5-kΩ 内部电阻增益降低至有效的 4.5-kΩ 内部电阻。“

    2. 能否将 THS4541 差分输出 (OUT-和 OUT+) 连接到 STM32U585 ADC 通道?
      1. 是的、THS4541 等 FDA 经过优化、可驱动差分输入 ADC。  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    感谢您提供详细信息。

    对于 OPA857、我们可以使用外部增益电阻器将输入电流范围增加到 1mA。

    我们在仿真中执行了两项测试、并获得了如下所示的结果:

    测试 1 — 增益:5K、240uA 后、数据不变。

    测试 2 — 增益:5K + 1.5K(外部)、最高为 1mA、我们获得了结果。

    您能否检查结果是否正确?

    我们还观察到 OUTN 引脚上没有任何变化。

    我们还计划连接 THS4541 并 根据测试结果 2 提供输入范围。

    连接和电源如下图所示。

    您能不能告诉我需要为 R16、R18、R19、R20 和 VOCM 电压设置什么值才能在 STM32 MCU 中获得 ADC 数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

     感谢您提供更新的详细信息。 是的、您的方法和值对于 OPA857 是正确的。

      对于 THS4541 电阻器和 VOCM 值、您是否碰巧知道 STM32 MCU 的满量程范围和输入共模电压中的 ADC? 满量程范围将决定 RF-RG 值以满足 ADC 的范围、输入共模将决定需要设置 VOCM 的电压。

    谢谢您、

    Sima