This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:采用该运算放大器的 TIA 设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555750/lmh6629-tia-design-with-this-op-amp

器件型号:LMH6629


工具/软件:

大家好、我使用 LMH6629 运算放大器设计了具有 80dB 增益的 TIA 电路。 但我看到 PCB 输出端的输出端出现振荡。 有人能告诉你什么可以是原因? 这是电路设计问题还是 PCB 设计问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratul:

    同时测试您使用的光电二极管。 您能告诉光电二极管的静脉电容或模型吗?

    请注意、该器件不是单位增益稳定器件、因此在检查稳定性时需要考虑光电二极管的寄生电容、因此必须放置适当的反馈电容以使其稳定。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有将其用于光电二极管应用。 我将它与谐振器一起使用。 我可以想象它大约为 20pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratul、

     根据输入电容值、您必须进一步增加反馈电容值。 您是否能够使用大约 0.5pF 或 1pF(而不是 0.1pF)的反馈电容进行测试?

    谢谢您、

    Sima