This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:同相端子处的直流失调电压

Guru**** 2661115 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554619/opa855-dc-offset-at-non-inverting-terminal

器件型号:OPA855


工具/软件:

我想使用 OPA855 实现来自 DC –100MHz 的宽带电压减法器。 这是我使用的原理图。 我使用的偏置为 VCC = 2.5V、VEE =–2.5V。 我已在 VCC 和 VEE 上添加了足够的去耦电容。 当我给它通电时、我看到 INP 和 OUT 的直流值都为–1.6V。 INN 具有 0V 直流。我将所有 INP、INN 和输出插入频谱分析仪、并且没有看到任何音调(无振荡)。 有人能帮忙调试电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boxing、

     为 OPA855 加电时、INP 和 INN 节点是否与 R4 接地至相同接地端?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    INN 端子具有通过 R4 接地的直流路径。 节点 INP 没有直流接地路径。   由于开环增益较大、我假设使用反相和同相端子之间的虚拟连接来建立电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boxun:

    设备似乎是栏杆、这通常意味着某些东西没有正确偏置。 您也可以将 INP 节点接地。 这会适当地偏置电路。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我尝试在反相端子和 GND 之间添加一个 100 Ω 电阻器。 直流电流进入 80mA。 我想它会使 ESD 二极管导通。 我无法将其直接连接到 GND、因为这是一个需要两个输入的电压减法器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boxun:

    您能分享 PCB 的原理图吗? 有关前一阶段的任何信息都将有帮助。 您是否能够切换装置? 我想知道设备是否损坏。 如果您在输入端设置了不超出输入/输出范围的电压、则此电路没有理由不工作。 这可能意味着设备已损坏。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到原理图。 我已将电阻器更改为以下值(以欧姆为单位):

    R1=100

    R2 = 1.1k

    R3=100

    R4 = 1.1k

    R7 = 0

    R8=开路

    补偿电容 C2 保持开路。

    未观察到振荡。

    偏置条件 VCC =+2.5V、VEE =–2.5V、GND = 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boxing、

     我对你的问题没有回复道歉。 原理图看起来正确、当 INP 未接地时、R4 接地不会违反输入电压。 而且、在 INN (J1) 未接地的情况下、它看起来像放大器的闭环缓冲器、并且应该正常工作以将电压保持在接近 0V(器件数据表中指定的小失调电压)。 这很可能表明 Ignacio 之前提到的设备可能已损坏。 如果更换、让我们知道这样是否解决了大直流偏移问题。

    谢谢您、
    Sima