This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:使用 OPA690 的有源滤波器放大器的不稳定行为

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563846/opa690-unstable-behavior-of-active-filter-amplifier-using-opa690

器件型号:OPA690


工具/软件:

我尝试使用 OPA690 设计具有二阶有源滤波器的放大器、并采用如下所示的标准配置。

该配置类似于 OPA690 数据表中给出的配置。 如果振幅保持较小、则输出如所示

呈指数衰减。 但是、如果通过增加增益/反馈电阻器来将输出幅度增加到某个值以上  

或者增加输入电压幅度时、输出会以非线性方式运行、并在两个电源轨和输出之间摆动

波形不是正弦波形。 添加负载电容或电阻没有任何帮助。

专为设计的极点频率位于 2.5MHz 处、输入也处于相同的频率。  我的期望增益为 10。 在下面的电路中、它为 3。

请您告诉我电路的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

      感谢您提供详细信息。  

      在提及更改输入 (VG1) 和 RF/RG 值时、放大器是否违反了输入/输出条件? 对于该放大器、输入范围为:

      对于 10V 单电源、输入电压通常必须在 1.15V 至 8.85V 范围内。  

      而输出范围为:  

      对于 10V 单电源、输出电压通常必须在 1.1V 至 8.9V 范围内。  

    谢谢您、
    Sima