This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:正弦波放大器到驱动电感负载、恒定电流

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563309/opa192-sine-wave-amplifier-to-drive-inductive-load-at-a-constant-current

主题:OPA192 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我看到了以下帖子:

正弦波放大器以恒定电流驱动电感负载 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

我对该解决方案很感兴趣、如果可以在没有直流失调电压的情况下驱动线圈、
具有 0.15 Ω DCR 的 33uH 电感器中提供 15Hz 至 60Hz 的类似规格。
单电源的最大电压为 5V 或 12V。

此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您找到了一个非常好的帖子来解决您的问题。  由于电感和串联电阻小于原始设计、因此无需修改即可使用该电路。  我调整了电源和负载、但实际上是。  我不确定在没有直流失调电压的情况下驱动线圈的含义。  线圈将根据您的电流和线圈电阻(本例中为 0.15 欧姆)产生直流电压。  运算放大器本身确实具有直流失调电压、但失调电压以微伏为单位。  当 Vin = 0V 时、该电路输出约 0A。  由于运算放大器的输入失调电压、会产生轻微的失调电流、但该 失调电压为微伏级、OPA192 是出色的失调电压运算放大器之一。  直流传递函数、交流传递函数和瞬态响应如下所示。  附件是 TINA 源文件。

      

    e2e.ti.com/.../OPA2192_5F00_different-load.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、
    感谢您的答复。
    33uH 电感器在 15Hz (3.1mR) 下具有非常低的阻抗、并将在 150mR 的 DCR 中占主导地位。
    根据您的仿真、输出为 150mV。 是否可以在 2 到 5V 范围内增加?

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    输入正弦波具有 1V 的直流失调电压和 1Vpk 幅度、因此最大电压为 1V + 1Vpk = 2V。  传递函数为 500mA = Vin*(Iout/V)。  因此、输出电流峰值 为 500mA = 2V * Iout/V = 1000mA。  输出电压约为 1000mA * 150mΩ= 0.15V。  降低此电压的唯一方法是:1) 降低输出电流、2) 降低线圈的 DCR。  我怀疑您可以降低电阻、但电流增益可能高于您想要/需要。

    当您说“可以在 2 到 5V 的范围内增加“时、我认为您要求的是 0V 到 5V 的信号。  下面是仿真。

    可以下载  TINA-TI 免费尝试自己的实验。  它实际上非常易于使用和直观。  要调整输入信号、只需点击信号源。  希望这对您有所帮助。  如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    再次感谢您的答复。
    很抱歉、您不清楚。

    来自 DAC 的 VG1 仍将为 0V 至 2V。
    V_Load 为 0V 至 5V。 测试后、可以使用 0 至 2V 的固定值。 最好能有灵活性。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    当施加 2V 的最大电压时、V_Load 当前最大为 0.15V。  是否要将负载电压从 0.15V 增加到 5V?  我不认为我理解你是正确的。  这是电压到电流源。  您可以通过调整 RS3 (RS3 =现在的 470mΩ) 来调整电流增益。  减小 RS3 将导致电流增益增加。  由于您的电路是电感器、因此输出电压将取决于频率。  正如您在仿真的低频时所提到的、XL 与 线圈的 DCR 相伴的情况可以忽略不计。  因此、对于我们当前在电感器处工作的频率、实际上不会改变输出、输出仅来自 Vo = I*DCR。

    您可能需要下载 TINA 并运行一些实验、和/或花一些额外的时间汇总出您的目标的更详细说明。  

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、
    谢谢你。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、
    是否可以将其脱机、以便我可以分享一些其他详细信息?

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    没问题。  给我发送一个朋友的请求,我会通过私人消息给你我的电子邮件。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    我尝试实现的是电压控制电流源、与本主题中描述的电流源类似、但 以 0V 为中心除外。 例如、无直流失调电压。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    供参考。  我没有收到朋友的请求,这是公开形式。  图中的问题在于它没有显示线圈电阻 (DCR)。  则无法避免该电阻两端出现压降。  如果您的目标是确保接地电压为 0V、那么您可以使输出以小直流电压为基准来消除偏移。  由于实际电路中的输入信号会发生变化、消除信号可能需要 与 Vin 相关。  您的目标是消除 DCR 对地引起的偏移吗?  我真的认为这应该在电话中解决。  给我发送一个朋友的请求,我们可以通过电话讨论.

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    我发送了一个请求。 我现在有两个选项:发送私人邮件和取消朋友请求。 我现在给你发了一封私人邮件。
    自原始接通后 (33uH 和 150mR) 以来、电感器值和 DCR 没有变化。 电压和电流波形为 15Hz。   
    希望您收到我的消息、以便我能分享更多详细信息。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线处理。