This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:TPA3139D2

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563366/tpa3139d2-tpa3139d2

部件号:TPA3139D2


工具/软件:

你(们)好  

我们计划使用放大器 TPA3139D2、我们有 2X4W 扬声器的要求、因此请告诉我们是否可以使用此放大器、以及此放大器的输入电压是多少、并确认我们将使用的部件号。

另外、请确认以下突出显示点的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北方邦、

    您当然可以使用此放大器、我只建议使用至少 9V 的 Pvcc 电压、以便每个扬声器能够输出 4W(假设扬声器阻抗为 8 Ω)、而 THD + N 低于 1%。  

    上面的曲线说明了在 8 Ω 负载的 BTL 配置中、特定输出功率需要的电源电压。  

    您突出显示的前两个要点的含义是 BTL 配置中给定输出负载(8 Ω)、<1%+ N 和 THD 电压下的最大输出功率。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    感谢您的答复。

    我们的设计中没有 9V 电源,我们可以使用 5V 电源,我们的扬声器是 2X4W 所以你可以建议一些我们可以使用的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北方邦、

    您可以使用该公式来计算输出 4W 所需的最小 PVcc。 P_RMS =((PVcc/sqrt (2))^2)/R_Load。  

    如果要在 4 Ω 负载下输出 4W、则至少需要 5.65V Vcc。 这没有考虑裕度以避免输出信号削波/失真。  

    您的扬声器阻抗是多少?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    我们的电池电压范围为 9V 至 12.6V、您能否告诉我们是否可以将该电压用于 PVcc 电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请确认我们在设计中需要考虑的完整器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北方邦、

    假设扬声器 阻抗为 8 Ω(或更低)且 THD + N 为 1%、则可以使用至少具有 9V PVcc 的 TPA3139D2 来驱动 2x4W 扬声器。

    需要注意的是、所需的最小 PVcc 会根据扬声器阻抗、调制方案、输出滤波和所需的失真等多种因素而变化。  

    您始终可以使用 TPA3139D2EVM 使用扬声器测试此设备。  

    此致。

    Sebastian