This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:未使用的通道连接

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565287/ina3221-unused-channel-connection

器件型号:INA3221


工具/软件:

尊敬的专家:  

想要确认客户应如何连接未使用的通道?

例如、CH1 是未使用的通道、将未使用的 CH1 IN-连接到使用的 CH2 IN-或 CH3 IN-即可。 使未使用的 CH1 IN+引脚悬空、对吧?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    是、这是正确的原理图连接。 这样可确保器件的电源有效 (PV) 信号在器件启动时正确指示器件的电源是否有效。 也应在软件中禁用未使用的通道、这样 ADC 就不会浪费时间测量未使用的通道:

    这可以在配置寄存器中通过位 14-12 进行配置:

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV