This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1852:输出+0.4V/–25V 的比较器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1852, TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566340/tlv1852-comparator-that-outputs-0-4v--25v

器件型号:TLV1852
主题: TLV1872 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在从事原型设计、需要一个输出+0.4V 和–25V 的比较器。  非常非常规的输出电压。  I 图 (V+)=+0.4V 且 (V-)=–25V、因此 Vs =(V+)-(V-)= 25.4V、这处于建议的工作条件内。  比较器将在同相输入端接收 0V/5V 输入、而反相输入连接到基准电压、例如 2.5V。  因此、对于 0V 输入、比较器输出–25V、而对于 5V 输入、比较器输出+0.4V。  我了解了各种运算放大器和比较器、对我来说、TLV1852 有望成为一个可行的选择。  遗憾的是、传播延迟很长(大约为 13 μ s)、因此我不确定是否有另一个速度更快的 TI 比较器可以处理这些电源和输出电压。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Todd、

    请参阅 TLV1872。 我想这将完全满足您的需求。

    TLV1872

    它具有独立的输出 电源 、响应时间为 65ns。

    输出电压将在 VCCO 和 VEEI 之间摆动。

    在您的情况下、您需要设置:

    VCCO 至+0.4

    VEEO 至–25V。

    VCCI 至 5V(可接受高达 5V 的输入信号)

    VEEI 至–25V (VEEI 必须为最低电压、因此连接 VEEO = VEEI =–25V)。

    它专为类似这样的“奇怪“应用而设计... :^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    非常感谢您的答复。  这是很棒的!

    其他后续问题: 在数据表的“绝对最大额定值“表(第 5.1 节)中、有一条线表示“VEEO 的输出 (OUT)“、显示–0.3V 最小值、(VCCO)+ 0.3V 最大值  如果中的 VEEO 设置为–25V、这是否意味着最小值为–25.3V、最大值为–24.7V?  我对这个等级感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    这是令人困惑的,因为它不应该真正发生...

    这就是说、输出可以比 VCCO 高 300mV、比 VEEO 低 300mV。

    从理论上讲、不应发生这种情况、因为输出摆幅不应超过其自己的电源轨。

    但在现实中、通常来自电感反冲或布线振铃、可以从外部强制输出超出其自己的电源电压。

    因此、我们说只要超过两个电源电压均不超过 300mV、就可以在输出端产生一点振铃。 超过 300mV、则建议使用外部二极管钳位。