This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA630:对于 2300v/v 增益

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566581/ina630-for-2300-v-v-gain

器件型号:INA630


工具/软件:

您好、

是否有办法使用 INA630 获得 2300V/v 增益?

级联是唯一的方法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、

    您的目标应用是什么? INA630 最大增益为 1000、因此为了实现 2300V/V 的增益、您需要在 INA630 之后添加一个放大器来进一步放大信号。 但是、输出噪声等其他限制因素可能导致这种解决方案不理想。 您能否提供有关您的申请的更多信息?

    此致、
    Gerasimos