This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:TLV3541 支持配置差分到单个

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3541, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565978/tlv3541-support-config-diff-to-single-for-tlv3541

部件号:TLV3541
主题中讨论的其他器件: OPA817

工具/软件:

大家好。

我需要构建一个电路板、以使用((BW~0.2GHZ,单位增益)将 DIFF 转换为单端信号。
我选择运算放大器 TLV3541 并在 TINA 上进行仿真、

增益= 1 的配置、来自 2Vpp 的输入信号、0-200MHz。

但输入信号大于 50MHz 时、增益会降低。

请帮助以显示当前配置的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这可能不起作用有多种原因:-

    1200MHz 的单位带宽增益积适用于小信号输入。 在本例中、输入是 2Vpp 的大信号、对于此类信号、带宽要小得多。

    2.对于带宽计算,您应该考虑噪声增益,而不是信号增益。 此处的噪声增益为 2V/V(信号增益为 1V/V)。 因此、对于小信号、您的带宽也将为 90Mhz、而不是 200MHz。 因此、增益将在 90Mhz 之前的一个十倍频程开始滚降、而在 50MHz 时、它已经大约为–0.75dB  

    2.在您的情况下,输出是压摆率受限,因此会失真。 您可以参考数据表的图 17、其中该图显示了对于大输出摆幅、 您可以提供的最大输入频率信号在任何特定输出电压下不会导致任何压摆率引起的失真。 对于 2Vpp、您最多可以达到~12MHz、而不会出现任何失真。

    3.建议将输入偏置在 1/2 Vs 处。 目前、它在 VEE = 0V 时同步、因此您的信号将从一侧被钳制。 对于 3.3V 的 VDD、您需要将 R4 电阻器的另一侧连接到 1.65V。

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant
    感谢您的反馈。

    您是否可以建议一些运算放大器支持单位带宽>=200MHz 的大信号?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独、

    我推荐使用 OPA817 (https://www.ti.com/product/OPA817)。 当噪声增益为 2V/V 且输出摆幅为 2Vpp 时、该器件将为您提供大约 250MHz 的 3dB 带宽。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant
    我曾选择 OPA817、但在 100MHz 下、Vout 似乎降低了 3dB
    你能评论和建议吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独、

    您是否对电源电压有任何限制? 3.3V 电源是否为固定电源、或者是否也可以使用更高的电源电压?

    OPA817 在 6V 至 12V 的电压范围内工作、因此当 VDD 为 3.3V 时、它可能无法正常工作。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anant
    是、电源限制为 3.3V
    您可以显示另一个器件型号吗?
    谢谢。