This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:OAA 模式下的较大 Vout 压降

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564902/tps62933o-large-vout-drop-in-oaa-mode

器件型号:TPS62933O


工具/软件:

在 OAA 模式下、每 27kHz 输出电压下降约 100mV。
我可以消除跌落吗?

VIN = 15V

VOUT = 4.4V

CIN = 23.5μ μ F

COUT = 40μ μ F

L = 10μ μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daiki、  

    团队正在研究这一点、很快就会回来。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daiki、

    您的输出负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daiki、

    您对输出纹波规格的要求是多少?

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    没有负载或大约 10mA 的低电流。
    我想将纹波保持在 30mV 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daiki

    我们分析了此测试条件、并提出了一些问题、然后才能解决问题。

    1.根据我们的计算、4.4V 输出和 0.01A 电流条件下电感器的峰值电流应~0.5A。 您是否可以为我们提供一个显示电感器电流的波形?  

    2.通常在 DSO 的交流耦合模式下探测纹波,并使用纹波探头。 我们建议您使用纹波探头、因为如果不使用纹波探头、纹波有时会拾取大量噪声。 这篇文章可能会有所帮助。  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB25