This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:使用、其中增益<<1V/V

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566369/ths3217-usage-where-gain-1-v-v

器件型号:THS3217


工具/软件:

我想放大 10~800MHz 范围内的正弦波。 我希望增益为 10dB。 是否可以使用 RF = 150Ω 和 RG = 240Ω? 请告诉我在增益<< 1V/V 的情况下使用时遇到的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不建议在低于 1.5V/V 的增益下运行功率放大器级、因为它可能会导致放大器不稳定。 对于更高的 Vpp 电压、建议将增益保持在 2.5V/V 或更高。 您可以考虑一个在输出端使用电阻器的衰减网络。  

    此致、

    Ignacio