This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:电隔离?

Guru**** 2897220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565923/iso224-galvanically-isolated

器件型号:ISO224


工具/软件:

接地似乎对隔离栅的两侧都是共用的。 在这种情况下、它不是电隔离的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。  

    您可以在图中清楚地看到、一个接地标记为“GND1",“,而、而另一个接地标记为“GND2"。“。