This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:关于 AMC1200BDWVR 隔离类型的说明(EN61010-1 合规性)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564941/amc1200-clarification-on-isolation-type-of-amc1200bdwvr-en61010-1-compliance

部件号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:AMC1311

工具/软件:

您好、

我们目前正在我们的原型中评估隔离放大器 AMC1200BDWVR。

我们的设备在以下情况下符合 EN61010-1 标准:

  • 过压类别 II

  • 交流电压低于 300 V

  • 海拔高度低于 2000m

根据我们的理解、在这些条件下、增强型绝缘需要交流 3000Vrms 的电介质测试电压。
AMC1200B 数据表规定的隔离电压为 4250Vpeak(≈3005Vrms)、在数值上似乎满足了这一要求。

但是、由于数据表明确指出了“基本隔离“、因此我们不确定该器件是否可用于需要增强型绝缘的应用。

在上述条件下、您能否确认 AMC1200BDWVR 是否可被视为增强型绝缘?
否则、如果您能解释原因并推荐经认证为增强型隔离的替代器件(例如 AMC1311)、我们将不胜感激。

非常感谢您的支持。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    是否有任何更新?

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    不需要、您需要一个具有增强绝缘的器件。 这将是任何第二个数字为“3"的“的 AMC 器件、例如 AMC0311 或 AMC1311。