This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4820:封装热阻

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4820, LMH6622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558497/opa4820-package-thermal-resistances

部件号:OPA4820
主题中讨论的其他器件: LMH6622

工具/软件:

您好:

我想知道是否还有其他有关后续器件/封装的热阻的信息。 它们列出了 theta_JA、但希望提供 theta_JC 值。 该数据是否可用?

  • OPA4820:TSSOP-14
  • LMH6622:DGK

感谢您的帮助、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     我们提交了获取包含 theta_JC 值的完整标准热性能值的申请。 这些请求通常需要大约 2 周的时间来满足。 我会在收到数据时通知您。


    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。 我尚未收到任何信息、此申请是否有任何状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     感谢您的跟进、我错过了团队的更新、看起来已经完成:

    设备名称

    OPA4820:  TSSOP

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 98.5.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 31.5
    结果 — θ JB(标准数据表值) 56.3.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 1.1.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 55.4.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    设备名称 LMH6622:DGK
    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 157.1.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 68.5.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 92.8.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 6.7.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 91.6
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、
    Sima