This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339B:LT Spice 模型未反映数据表中指定的 Vicr

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567177/lm339b-lt-spice-model-not-reflecting-the-vicr-specified-on-datasheet

器件型号:LM339B


工具/软件:

您好的团队、  

 在使用 LM339B 的 LT Spice 模型时 、当其中一个输入超出 VCM 范围时、 仿真不会输出 CLEAR ON 或 OFF、而是输出一些低电平和高电平之间的电压。  数据表 8.2.2.1 规定、即使其中一个输入超出共模范围、器件也会按预期工作。

用例;

  • IN+:基准电压(在 VCM 范围内)
  • IN-:低 (0V) 或高 (Vcc)
  • SPICE 模型输出:既非低电平、也非高电平

LT Spice 模型是否不正确、或者数据表是否不正确?

LM339B 的 6.7 电气特性中对此进行了类似的说明。

此致、

Yu