This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650360EVM-SKT:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650360EVM-SKT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562840/tps650360evm-skt-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS650360EVM-SKT


工具/软件:

请确认 SKU TPS650360EVM-SKT  CE 是否为?如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC)?

我们无法在您的网站上找到此部件的 CE/EU 声明。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请查找以下显示此 EVM 的 EU DOC 的附件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_DoC_5F00_TPS650350Q1EVM_2D00_SKT.pdf

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jude

    EU DOC 不适用于同一 SKU。

    我们需要 SKU 的 EU DOC  TPS650360EVM-SKT  但您分享的文档适用于 SKU TPS650350 Q 1EVM-SKT。

    请提供的 CE/EU DoC  TPS650360EVM-SKT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    抱歉、您答对了。 一位同事为我提供了该文档、他曾处理过两个 EVM 的版本、必须将它们混淆。

    请允许我再过一天与我的团队核实此文档的位置。 我相信 所申请 EVM 的 EU DOC 存储在我不知道的位置。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jude

    希望您度过一个愉快的周末。 在上周的交换之后、您是否设法获得了的 CE/EU DOC 副本   TPS650360EVM-SKT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我还没有收到副本。 此外、处理这些请求的团队没有更新、并且状态未从“正在工作“更改为“正在工作“。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jude、我注意到您在星期一上的回复、您尚未收到 CE/EU DOC、但是您能否要求对此申请进行更新并提供预计完成时间?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我无法直接联系处理这些请求的团队、但我可以看到该合规性请求是他们队列中的下一个请求。 如果该团队 明天没有 EOD 更新、我可以升级此请求的优先级、以便我们通过 EOW 收到 EU DOC 文档。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请通过以下链接查找 TPS650360EVM-SKT 的 EU DOC: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_DoC_5F00_TPS650360EVM_2D00_SKT.pdf

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jude

    好的、感谢您的帮助、非常感谢您的帮助。 这样可以解决问题/查询。