This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:需要测量微安电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567237/ina228-q1-need-to-measure-microampere-current

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228INA238

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否确认是否可以使用 INA228/INA238 测量微安范围内的电流?

我们需要测量 0 至 500 微安的电流。

如果 INA228/INA238 不适合此测量范围、请建议使用替代解决方案。

此致、

Virali Chhag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    是的、这是可以实现的、具体取决于您可以使用的分流电阻器的尺寸。 不过、INA228 将是一个更好的选择。 我建议使用我们的错误工具将每个器件与您的特定系统参数进行比较:

    https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    (请注意,x 轴刻度不会自动更新,因此您需要更改轴以查看您正在查看的当前范围)

    测量该小电流时、建议在器件的输入端使用 10nF 电容器。 理想情况下需要一个靠近引脚放置的小尺寸电容器。

    此致、

    Mitch