This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:Re 运行期间直流负载诊断停止时每个通道的状态

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567269/tas6754-q1-status-of-each-channel-when-dc-load-diagnosis-is-halted-during-re-run

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好:

我们希望即使只有一个扬声器通道连接时也能播放声音。

如果在仅某些通道存在故障时执行直流负载诊断、我相信该诊断将反复重新运行、直到故障得到解决。
在该状态下、如果 DC_LDG_CTRL 寄存器(地址= 0xB0)中的 LDG BYPASS 位设置为 1、则故障通道是否会在正常通道转换为回放模式时保持 Hi-Z 模式?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果直流负载诊断指示存在直流负载诊断故障、它将在存在故障的通道上无限期重复。  是、其他通道 Will 能够切换到回放模式。

    此致、
    Gregg Scott